Littelfuse Electronics Circuit Protection Resources

下载!
LED照明SPD模块设计和安装指南 (仅提供英文版)

安装户外LED照明的初始投资成本是巨大的,然而投资的回报却要取决于系统的寿命足以从更低的功耗、更少的维护成本以及LED照明的更长寿命方面获得好处。交流电源线中的瞬态浪涌故障只是户外LED照明设施所面临的威胁之一。这一份20页的设计和安装指南介绍了电路的范例、适用的标准、以及建议使用的电路保护器件。Littelfuse作为电路保护领域的全球领导者,编制了这一资源,目的在于为电子设计人员在保护户外LED照明系统免受雷击、电源故障和其他电气瞬态威胁的损害方面提供指导

 
LED照明SPD模块设计和安装指南包括以下章节:
 
  • 雷击引起的间接浪涌
  • 雷击频数的区域差异
  • 防御感应浪涌故障的保护器件
  • 模块化解决方案与嵌入供电设备解决方案
  • SPD安全的热保护MOV
  • UL1449和IEC61643-11中的过电压测试
  • 为降低“允通浪涌”,SPD与电源供应器之间的协调
  • 电源供应器设计要素(保险丝、等效电阻、TVS二极管)
  • 接线指南
  • 安装指南